This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00164:如何计算 ZSURGE_GENERAGE 和 Zcdm_network

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/624499/tida-00164-how-to-calculate-zsurge_generator-and-zcdm_network

器件型号:TIDA-00164

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TIDA-00163、并有疑问。

请给出建议。

问题

我正在考虑 浪涌保护电路。

根据应用手册 TIDA365B 的 P.9表7 Ztotal、

Ztotal = ZSURGE_GENERAGE + Zcdm_network + Rseries_elTOR

我找不到 如何 计算 ZSURGE_GENERAGE 和 Zcdm_network、请您提出建议。  

--

我感谢您提前提供的巨大帮助与合作。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    • 对于所有浪涌定义、ZSURGE_GENERATOR = 2Ω μ s
    • 对于本 TIDesign、Zcdm_network = 40Ω Ω(其他测试设置可能使用10Ω Ω)

    由 IEC 标准指定、因此我们没有在用户指南中明确说明这一点。

    最棒的

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Matt:

    感谢你的答复。

    我了解电阻器值的来源。

    此外、我还可以找到应用手册

    www.ti.com/.../slva711.pdf

    本文档描述了电阻值。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一