This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:LM5022 snvmb66 UVLO 引脚失控

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/625256/tina-spice-lm5022-snvmb66-uvlo-pin-is-out-of-control

主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5022

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好,  

我从网站上获得了 LM5022参考设计 snvm66,并尝试让 UVLO 引脚接地,但 OUT 引脚未端接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lewis、
    不确定问题是什么。 您能否分享您确切的 TSC 文件并更详细地描述问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    它是从网站下载的 LM5022 snvmb66参考设计

    e2e.ti.com/.../snvmb66.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lewis、

    您是否在 TI 产品文件夹"按原样"或在对原理图进行更改后在测试台看到了该问题? 如果您对原理图进行了更改、您能否上传确切的 TSC 文件。 此外、您能否添加一个"但 OUT 引脚未终止"的含义图像?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于 LM5022 IC 规格。  当 UVLO 引脚电压低于1.25V 阈值时,电流源将关闭,

    然后 OUT 引脚将端接。

    但是、我让 UVLO 引脚直接接地 仍在工作的输出。

    e2e.ti.com/.../simulation.docx

    谢谢

    Lewis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lewis、

    我能够重现此错误。 我们将查看并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lewis、

    我们对模型进行了更改、以正确实现 UVLO 功能。

    e2e.ti.com/.../LM5022_5F00_TRANS_5F00_FLYBACK.TSCPFA更新的 LM5022 TINA-TI 模型。 如果您遇到任何其他问题、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arpan,

    我有另一个问题、

    我想使用 SS 引脚外部电容器调整软启动时间。

    但是、 无论软启动时间的值是多少、似乎都是恒定的。

    谢谢、此致、

    Lewis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lewis、

    我会检查并返回给您。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lewis、

    在反激式测试设置中禁用 LM5022的内部误差放大器(因为 FB 引脚连接到 GND)。 因此、软启动功能不适用于此测试设置。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arpan,

    继续前面的问题,  

    当 FB 引脚连接到 GND 时, SS 引脚被禁用,在此设置中,任何规格或数据都可以确认上升时间(常量)。

    另一个问题、

    要考虑 PSU 并行运行,我必须将启动(接通延迟时间+上升时间) 时间设置为大约200ms,使用 Vcc 引脚外部电容器(接通延迟时间)

    是否有任何公式可以预测此部分?

    此致

    Lewis Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lewis、

    如果您希望对反激式配置进行 t SOT-START 配置、则可以以分立方式实现该功能。 通常、这更容易在隔离侧实现、从而控制反馈节点的上升时间。 本 应用手册 介绍了如何以分立方式实现软启动。 图1可在提供的原理图的 R14和 R19上实现。

    与所需的200ms 软启动时间相比、VCC 引脚的上升时间应相对较短。  

    谢谢、

    Garrett