This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74HC14:SN74HC14

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/627519/tina-spice-sn74hc14-sn74hc14

器件型号:SN74HC14
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好 我正在为 TI-TINA 仿真工具寻找施密特触发逆变器的 SPICE 模型。 我的设计是低速、低于100KHz、因此可以进行简单的近似计算。 在 TI-TINA 工具中是否有我可以使用或修改的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    我们没有提供此功能、但您可以使用"源"选项卡>>"受控源">"受控源"向导构建具有迟滞的简单逆变器。

    您可以在下面的视频培训系列中找到有关此内容的更多信息。