This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00555:参考设计电压测量电路

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00555, AMC1100, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/626625/tida-00555-reference-design-voltage-measuring-circuit

器件型号:TIDA-00555
主题中讨论的其他器件: AMC1100AMC1301

你(们)好  

我是来自斯里兰卡的 Thilesh de Silva。 我是 CodeGen International 的研究助理、目前我正在从事一个开发高功率直流/直流转换器的项目。

为了测量转换器中的电压、我希望设计一个类似 TIDA-00555参考设计的电路。 这个问题与设计指南中的图10 (U 电压输入的电路图)有关。我不能完全理解 R65、R63和 C55的要求、也不知道如果我想更改 测量电压的范围、如何得出这些值。 非常感谢您的帮助。 谢谢你  

Rgds、

thilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Thilesh、

    在图10中、R63、R65和 C55在 AMC1100的输入信号上形成一个低通滤波器。 所选的12欧姆和330pF 值提供的截止频率约为20MHz。 这些值似乎取自 AMC1100数据表的典型应用部分(第16页)。 这些值不应因输入电压而改变-图9中显示的值相同- U 电流输入电路图。

    由于 AMC1100设计为接受±250mV 输入、因此需要使用单独的电阻分压器来测量更高的电压。 在 TIDA-00555中、该分压器由 FB9、R67、R68、R69和 R70以及 R60的串联组合组成。 该配置会导致1/1627的衰减、从而允许测量高达~406V 的电压。

    TIDA-00555设计指南的第16页介绍了该分压器的设计过程、该分压器基于测量电路的输入电压范围和所需的输入阻抗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。 我理解您的解释如果我要从 AMC 1301更换 AMC 1100、我是否必须使用类似的低通滤波器?

    Rgds、

    thilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Thilesh、
    AMC1301中的典型应用部分似乎未包含该低通滤波器。 话虽如此、最好为其添加一个占位符(将12 Ω 电阻器替换为0 Ω、并将电容器保留在原理图中、但不要将其安装在 PCB 上)。 如果您的最终电路中存在噪声问题、您可以始终在该处安装组件、以便对 AMC1301的输入进行低通滤波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Richard

    感谢您的回复。 我理解您的解释、并将进行设计。 再次感谢您、祝您愉快

    Rgds、
    thilesh