请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP4303
尊敬的所有人:
我的一位对参考设计 PMP4303感兴趣的客户、我们有如下特定问题-请您澄清。
设计 中使用了两个变压器和一个电感器、我们能否获得变压器(磁芯、线圈、绕组信息)和电感器规格、因此我们可以在印度这里检查本地制造。
在 pmp4303中,LDO 提供5V 输出,但我们需要15V 输出,我们可以在变压器次级侧使用15V 稳压器来获得它吗? 目前使用的5V LDO 的 I/P 电压最大值为13.5V、这意味着变压器提供的 O/P 小于或等于13.5V、如果 我要使用15V LDO、我是否需要更改变压器设计以提供比 15V 的 O/p 更大的输入电压?
在这方面的快速答复将不胜感激。
Aravind。