This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:WEBENCH iPad HTML5版本加载 XML 错误

Guru**** 2526870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/624016/webench-tools-webench-ipad-html5-version-load-xml-error

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我尝试使用 HTML5版本的 WEBENCH (webench.ti.com/.../) 、对于某些输入(例如、24V 输入最小值、24V 输入最大值、22V 输出、1A 输出)、我收到一个错误消息、提示:

错误类型:LoadXML

说明:XML 不正确

这种情况发生在多台计算机上的多个浏览器(Chrome、Firefox 和 Internet Explorer)上、因此我不认为这是我的最终问题 是否有其他人以前遇到过此错误? 是否有关于如何修复的建议?

谢谢、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我无法重现您的问题。  要进行检查、您是否使用了以下 URL: webench.ti.com/.../index.jsp 并在22V、1A 时输入24V-24V?  没有其他高级选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaitlin、

    感谢您的快速回答! 是的、没错;我使用的是该 URL 和那些没有高级选项的输入。 奇怪 的是、这个问题在这个特定输入的周末已经解决了;但是、我已经能够通过输入28V-28V 至24V、0.3A 以及27.5V-28.5V 至24V、0.3A 再次重现问题。

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、感谢您发送其他输入示例。 我能够重现此问题。 传递空白描述字段时出现数据问题。 我将创建一个修复程序,并在问题得到解决时通知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaitlin、

    太棒了,非常感谢!

    最棒的

    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    修复程序将于星期四发布。 感谢您的通知。

    Kaitlin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaitlin、

    很好,再次感谢!

    -Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaitlin、

    只是想检查一下、看看昨天是否推出了修复程序、我仍然看到错误。

    再次感谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、


    感谢您的登记、我刚刚收到通知、 该版本将于本周推迟、下周一/星期二发布。

    我将在确认发布后通知您。

    Kaitlin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaitlin、

    好的、听起来不错。 感谢您的告知。

    最棒的

    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    版本已完成。  感谢您在我们迁移到新发布流程时的耐心等待。

    如果您遇到任何其他问题、请告诉我。

    Kaitlin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaitlin、

    很好,再次感谢!

    -Kyle