This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR23610:IC 封装面积奇怪

Guru**** 2391135 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/627097/webench-tools-lmr23610-ic-footprint-area-strange

器件型号:LMR23610

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 Webench 团队:

首先、我想说我喜欢这款工具、我被免费提供的所有令人难以置信的特性和功能震撼到了!!  

我使用 Webench 来分析 LMR23610的总系统占用空间、并注意到 IC 的面积看起来有点奇怪。 但是  、对于 IC、BOM 选项卡上的封装列中显示"57"、此处没有器件。 此外、查看数据表 、我只能得到31 (5 X 6.2) mm 的总面积。 您能不能简单说明这两个数字的不同之处。  

以下是我的设计链接:    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    封装计算每侧增加1mm、以便为布线留出一定的裕度。 因此、它实际上是7mm X 8.2mm = 57mm^2 (大约)。 如果您有更多问题、请告知我们。
    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Gerold、

    我知道我只是错过了一些简单的东西。

    Jason