This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 启动项目帮助

Guru**** 2535090 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/626952/startup-project-help

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

我需要有关设计独立光伏逆变器的帮助、如何从德州仪器获得帮助。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、感谢您发布此问题。

    TI 为太阳能应用提供参考设计和 EVM 评估套件。
    下面是一个值得回顾的好地方。
    www.ti.com/.../TMDSSOLARUINVKIT
    完整的软件源代码、硬件设计文件和详细文档使设计人员能够查看和了解设计的确切实施方式、从而为开始他们自己独特的太阳能实施奠定了基础。

    太阳能逆变器设计示例也出现在项目领域的软件工具 controlSUITE 中。
    www.ti.com/.../controlSUITE

    此外、在 TI 的智能电网基础设施登录页面、您还可以找到有关太阳能的部分。
    www.ti.com/.../overview.page


    所有这些都使用 MCU 的 C2000系列。

    有关更多支持、请访问 C2000 E2E 论坛或相关器件或工具的 E2E 论坛。

    这将极大地帮助您开始和运行光伏逆变器设计。

    谢谢。。。