This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMR14006:LMR14006 -直流/直流稳压器-也不兼容 CST 仿真中的 PSpice 模型。

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMR14006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/626895/tina-spice-lmr14006-lmr14006---dc-dc-regulator---non-compatibility-of-pspice-model-in-cst-simulation-too

器件型号:LMR14006
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我目前正在 CST 仿真工具中的电源模块的辐射发射仿真中工作。 我在 CST 中模拟直流/直流稳压器 IC LMR14006的 PSpice 模型时遇到问题。 CST 工具抛出"无法 使用 Spice 模型进行解释-未定义的电路命令类型"之类的错误。 实际上、CST 将被采用'.cir'、'.net'和'.s'文件格式的 PSpice 文件。

但我只能为同一 IC 获取'.LIB'文件格式的 PSpice 文件。 此外、CST 工具还可与 PSpice 文件的未加密版本一起使用。

请帮助我们获取具有 CST 兼容格式的 IC - LMR14006x 的 pspice 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagapoosham、

    CST 不是我们为模型提供支持的工具。 由于此器件的未加密模型可在 LMR14006的产品文件夹中免费获取、因此您可以与 CST 工具供应商自由共享、后者可帮助调试其工具中不起作用的原因。