This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TI c 编译器

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/626949/ccs-ti-c-compiler

主题中讨论的其他器件:TIDA-00951

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我对 TI 开发的2kW 48至400V 隔离式双向直流/直流转换器感兴趣。

专为测试而开发、而非销售而开发。

是否可以将软件用于此设计?如 TIDA-00951中所述

谢谢

此致

Thierry D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daras、

    我不确定您要查找哪种软件。 我已将该主题移至 TI Designs 论坛。 他们应该能够帮您解决问题。 如果您正在寻找适用于 C2000的 TI C 编译器、它是 Code Composer Studio 的一部分、可在此处下载:

    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    此致、
    John