This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS798-Q1:TPS79801-Q1的 SPICE 或 TINA 模型

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/626687/tina-spice-tps798-q1-spice-or-tina-model-of-tps79801-q1

器件型号:TPS798-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的所有人:

TPS79801-Q1是否有 SPICE 或 TINA 模型?

如果没有,哪一个设备是模拟模型最接近的设备?

谢谢、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Domenico、

    我们没有该器件的模型。 所有可用型号均可通过以下链接找到。 您可以使用列筛选器或搜索框缩小搜索范围。 有关产品建议、请查看产品线。