This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11282:L800和 L804:内核大小是否有提示?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/626165/pmp11282-l800-and-l804-any-hints-on-the-core-size

器件型号:PMP11282

我将使用 Kicad 以方便制造商的格式重新创建 PMP11282。 我唯一不确定的部件是 L800和 L804。 TDK 不会披露磁芯尺寸或材料。 我实际上把一个尺子带到了我的计算机显示器(我知道,充满了危险!) 以估算24mm 处2.5平方厘米面积的 E 型芯厚度。 这比磁环磁芯大。 但它真的这么大吗? 我手头没有这部分、但您可能会这样做。 您能否将尺子放到实际部件上、并提高我对磁场区域的猜测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Otto、

    在此设计中、在 L800和 L804上使用 TDK PFC124QM 内核。

    您可以在以下链接中找到核心尺寸:

    每个 PFC 电感器的额定功率为300W。 这就是它们在400W PMP11282设计中如此出色的原因。

    此外还附加了 PMP11282中使用的实际 PFC 电感器规格。

    e2e.ti.com/.../L800_5F00_PFC4124QM_2D00_151_2800_X15096_2D00_0_2900_.pdf

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    知道 L800和 L804比最小值大1/3很有帮助。 谢谢、Sheng-Yang Yu。