This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CD54AC541:从 IBIS 转换为 TINA

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CD54HC541, CD54AC541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/625981/tina-spice-cd54ac541-conversion-from-ibis-to-tina

器件型号:CD54AC541
主题中讨论的其他器件:TINA-TICD54HC541

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

是否有办法将 IBIS 模型(IBIS 版本4.0)转换为 CD54AC541或 CD54HC541的 SPICE 模型、以便使用 TINA 进行行为仿真?

还是有适用于 TINA 的现有模型?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    没有方法可以将 IBIS 模型转换为 TINA 模型、反之亦然。

    此器件没有 TINA 模型。 您可以通过当地的 TI 代表或 support@ti.com 申请模型

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、
    好的、感谢您的快速回答。
    转换将以这种方式工作-首先从 IBIS 转换为 SPICE、然后从 SPICE 转换为 TINA。
    但这是一项巨大的努力...
    谢谢、
    Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从技术上讲、某些 IBIS 模型可用作组件建模中的输入和输出级。这在负载、阈值和斜率至关重要的混合信号电路中非常重要。

    在这些录制的阶段响应之间、您应该自行重新创建逻辑。 Microcap 提供了一些转换、而 Microcap 提供了其他转换器。 但并非简单的解决方案。

    除了一对简化的演示文稿外、完全没有可用的手册。 因此、我无法确定该过程本身。 似乎所有 IC 开发人员都有自己的内部模型来满足自己的需求、而不关心客户。

    "以及从 SPICE 到 TINA"

    TINA 是 SPICE。 从技术上讲、如果您具有与 PSPICE/SPICE3兼容的内容、则不必太在意语法差异。 加密模型和基于特定专有函数的模型是////中的难题、就像您可以导入 HSpice 一样、但几乎不能导出 HSpice 模型。 它使用过多的"原始"函数和语法。 使用 PSpice 更容易。 TI 的 TINA 和 PSpice 模型过于依赖 TINA 在收敛糟糕时切断角落的能力;导入到 LTSPICE 中时、TI 模型的一半因收敛或其他错误而失败、因为 LT 的解算器过于细致。