This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我能否将压电加速计连接到 H.E.A.T EVM

Guru**** 2533260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/626067/can-i-connect-piezoelectric-accelerometers-to-h-e-a-t-evm

您好!

我想知道 H.E.A.T EVM 是否与压电加速计兼容、其输出为 pc/g 充电、需要一个充电放大器。 我发现有运算放大器、但它们是否设计为电荷放大器? 如果是、它们的带宽是多少?  

谢谢、

BEEZEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Beezee、
    HEATEVM 现已停产。 对此电路板的支持非常有限。
    ADS 的偏置包含在以下原理图中: www.ti.com/.../HEATEVM
    可能会在 HEATEVM 外部适当偏置。
    我还将请我们的模拟应用专家对此提供反馈。
    此致、
    涉水