This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA4171:OPA171背对背二极管问题

Guru**** 2533000 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA4171, OPA171, TLV171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/622857/tina-spice-opa4171-opa171-back-to-back-diode-issue

器件型号:OPA4171
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA171TLV171

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好~

我们的客户发现、由于采用背对背二极管、OPA4171无法在我们的应用中正常运行。

但我们在 OPA171 TINA SPICE 模型的 TINA 仿真结果中未发现此问题。

似乎它没有在 OPA4171的模型中对背对背二极管建模。

您能否提供具有背对背二极管的改进型模型

或者、请告诉我如何在外部对这些二极管建模(例如正向压降=?...)

非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    您从哪里获得这些模型? 这些器件应具有与产品文件夹中相同的型号:

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    感谢您的回复!

    我 使用的模型是从网站下载 的、与您粘贴的模型相同。

    http://www.ti.com/product/opa171/toolssoftware

    但 我发现 bakc 到背二极管  没有在模型中建模。

    我必须 使用修改后的模型、或者知道如何在 TINA 中为 我们的应用对该二极管建模。

    谢谢!!

    Willy  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Willy、

    考虑使用 TLV171模型、该模型包含用于对 OPA171和 TLV171器件内部背对背二极管行为进行建模的电路。
    www.ti.com/.../toolssoftware