This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40154:PMP40154、TIDA-00630

Guru**** 2533490 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/624782/pmp40154-pmp40154-tida-00630

器件型号:PMP40154

我可以同时获取 TIDA-00630和 PMP40154 DSN 文件和 sch 文件吗?

非常感谢

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hang、

    欢迎使用 E2E! 我要将此主题发送给相应的工程师。 另一个注意事项是、两种设计在每个相应产品页面的底部都有可下载的光绘文件。 我希望这对我有所帮助:-)

    此致、
    Aramis P. Alvarez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 但是,我只能打开 sch 和 DSN 文件。 此外、我的设计还会影响 PMP40154、TIDA-00630和 Diodes Inc 的 PI3WVR31310A 参考板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法找到任一 Sch 文件的 DSN 文件。