This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC27714:PSpice 模型不工作

Guru**** 2532190 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/625945/tina-spice-ucc27714-pspice-model-not-working

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

67d2eff95da56274e0f4a2b978dbf67416c5c11d0658e72cfc9123c2658795d0e586f5b518c7ee0309bc765487bda35fffae5f866b3c4a3bac47598dc6f6
4b6085f2012636675a0aa31c52cddbba976617f42cd5d956b1ffca565e903f402a7ae23d249d74eefd75127bd0c2c9426abb7fc8bc4694253a9f460662899
399e826129039812f45310c19b6b8ee5be103111b0c52c523b782b3d6a37df11f839e39e8d3f8b02737328c2ab67c4e2158cd814b9f2e5f2e3b5f837e8b3b3b3b7e3b7e3b7e3b3b7e3b7e3b7e3b7e3b7e
635adb6c201b6ba16b2aa09c0af3df1493e709

尝试为 UCC27714制作符号和连接、但无法正常工作。。 然后当我看到网表时,看到了这样的随机字母……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cree、

    PSPICE 模型文件已加密、只能在15.7和更高版本中使用。 此外 、在该器件的工具和软件文件夹中、我们还发布了 TINA-TI 参考设计和宏模型文件、可用于仿真器件行为。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢!!

    此致、
    Mahavir Jain。