This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 MSP432的 TIDA-01069演示软件

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/625591/tida-01069-demo-software-for-msp432

 TIDA-01069设计的用户手册 提到 MSP432的演示软件可从以下位置获取:


采用 PIR 传感器以避免错误触发的高级运动检测器参考设计

(笑声)

第33/35页

6软件文件要下载软件文件、请参阅 TIDA-01069中的设计文件。

我已检查该页面、找不到软件。  
我之所以提出这一问题、是因为 在 Element14的此次路试中、这似乎会造成混淆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1月、
    我已与开发人员联系、并了解到该软件不是公开提供的。 我将要求团队在文档中指明必须单独申请固件。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。