This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LP2957:TINA TI 学生的 SPICE 模型

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LP2957

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/625702/tina-spice-lp2957-spice-model-for-tina-ti-student

器件型号:LP2957
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

在哪里可以找到适用于 LP2957 (5V)的 TINA-TI SPICE 模型? 另一个具有使能功能的类似 LDO 也可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    我们没有适用于此器件的模型、但有一个适用于许多其他 LDO。 请参阅以下链接以查找所有可用型号。 您可以使用搜索框和列筛选器缩小搜索范围。