This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5025:LM5025 TINA SPICE 模型

Guru**** 2551680 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/622239/tina-spice-lm5025-lm5025-tina-spice-model

器件型号:LM5025
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!  
我正在尝试    使用"新宏向导"将从组件 LM5025页面下载的 PSpice 模型导入到 TINA-TI 中。
我遇到此错误:"Invalide device:$CDNENCSTART。 第35行。"
是否可以为此  组件提供 TINA-TI 模型?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lewis、

    LM5025产品文件夹中提供的模型是 PSPICE 加密模型、仅适用于 PSPICE 15.7及以上版本。 目前、我们没有适用于该器件的 TINA-TI 模型。 我们会将此模型添加到 TINA-TI 转换队列中、并在完成后通知您。

    有关加密模型的更多信息、请参阅以下文章。

    此致、

    Srikanth Pam |在线设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Srikanth,

    感谢您的快速回复,
    我是否可以知道 LM5025 TINA SPICE 模型何时会发布?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lewis、

    我目前没有估计数。 我将在星期一之前在预计的车型发布日期返回给您。

    此致、
    Srikanth Pam |在线设计工具
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lewis、

    我们已经完成了 LM5025的翻译、并正在将其发布到网络中。 可能需要几天时间才能在网上显示。 为了供您参考、我将参考设计和 TINA-TI 宏文件附加在下面:

    e2e.ti.com/.../8875.LM5025_5F00_TRANS.TSC

    e2e.ti.com/.../LM5025_5F00_TRANS.TSM

    如果您有任何疑问、敬请告知。

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。