This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00790:电缆长度和比特率

Guru**** 2532170 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00790, SN65HVD78, SN65HVD75, SN65HVD24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/624966/tida-00790-cable-length-and-bit-rate

器件型号:TIDA-00790
主题中讨论的其他器件: SN65HVD78SN65HVD75SN65HVD24

你(们)好

我们的客户正在参考 TIDA-00790。

根据表1、SN65HVD78在150m 电缆长度时可实现50Mbps 以及正确的端接。

他们提出以下问题。

如果将位速率 cand 降至5Mbps 、则可接受多长时间的电缆以实现良好的通信?

我们的客户希望在300米电缆长度下实现5Mbps。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在您的另一篇文章中、我刚刚解释了 RS-485在各种电缆长度下可实现的比特率:

    e2e.ti.com/.../2303436

    电缆损耗是最关键的因素。 您能不能告诉我们您的客户会怎样?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max

    谢谢你。

    它们考虑 CAT5e 电缆。

    在其传统系统中、它们已在300m 电缆长度下以640kbps 的速率使用 SN65HVD75。 这方面的工作做得很好。

    但现在需要2.5Mbps、并且在300m 长度下信号降级过大。

    我认为、如果使用均衡电路使 SN65HVD75能够在300m 电缆长度的2.5Mbps 速率下工作、这是最好的方法。

    你怎么看?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、在该速率下、信号抖动可能比直流衰减更受限制、因此均衡是可能的解决方案。 虽然可以设计无源均衡(根据您提到的 TIDA)是对的、但其有效性存在限制-无源网络中不能添加增益、因此必须权衡信号损耗与频率响应平坦度。

    鉴于此、您可能需要考虑具有主动均衡功能的器件、如 SN65HVD24。 除了电源电压(5V 而不是3.3V)之外、它与 HVD75引脚对引脚兼容、并且在更长的距离内提供明显更好的性能。 但是、如果5V 电源不可用、我同意您可以考虑使用无源解决方案。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max

    感谢你的答复。

    我忘记了需要全双工收发器。
    SN65HVD24可以提供良好的性能、但它是半双工器件、看起来很高端。

    让我关闭这个与 TIDA 相关的主题。
    感谢您的合作。

    贝斯特雷加兹