This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 心率放大器;体温测量模块

Guru**** 2531870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/625341/heart-rate-body-temperature-measurement-module

您好!

我正在执行一个心率和体温测量项目。 目前、我正在寻找具有 BLE 接口(SENSOR+BLE)的传感器模块。 如果有任何可用、请有人提出建议?

体温在我的案例中只是皮肤接触温度。

如果不提供具有 BLE 的集成板、那么我可以使用 I2C 接口。 请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srinivas、

    我们没有用于测量心率和体温的传感器。 不过、有一个参考设计。
    您是否了解了 TI 参考设计"用于个人监控的多参数生物信号监控参考设计" www.ti.com/.../TIDM-BIOSIGNMONITOR