工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
在 Webench 上使用 TPS61170进行设计时、我无法导出布局文件。 我已附加该 zip 文件、您可以找到空白的 Cadence .brd 文件。
请告诉我、这是您也看到的问题、还是我需要采取不同的措施。
谢谢、
Reed Kaczmarek
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将其分配给 Nikhil ngupta@ti.com 的 Gupta、他是产品文件夹建模经理。 我认为他会帮助解决这个问题。
您好 Reed Kaczmarek、
TPS61170的导出工作正常。
我们需要按照以下步骤打开 Allegro 板文件:
1. 右键单击批处理文件(2017-09-01_12-21-21)并选择打开。
2. 在弹出窗口中单击“Run (运行)”。
3. 选择 Allegro PCB 工具。
4. 出现以下弹出窗口时,选择“Yes (是)”。 (请注意、此弹出窗口会出现多次、我们需要选择"是"一次)
5、脚本成功运行后、我们可以在同一文件夹中看到板级配置文件。 (此过程需要5到10分钟)
板级配置文件:
此致、
Mahantesh
您好 Janardhan、
在我的系统上、我没有 Cadence、但我希望能够使用 Allegro Free Physical Viewer 17.2打开板级文件。
Physical Viewer (物理查看器)是我使用过很多次的工具,只要有有效的. brd 文件,我就可以打开它并查看布局。 遗憾的是、返修卡为空、由于批处理文件无法运行、因此它将保持为空。
我的客户也看到了问题、但他们有 Cadence (我不确定是哪个版本)。
谢谢、
簧片
您好 Reed Kaczmarek、
我们运行了脚本、板级配置文件位于所附文件夹中。 请告诉我们这是否有效。
e2e.ti.com/.../webench_5F00_board_5F00_exchange_5F00_design_5F00_1235539_5F00_50_5F00_Allegro.zip
我们使用了 Cadence Allegro 16.5和16.6版本、并安装了热修复程序、但我们没有发现任何问题。
如果可能,请检查是否安装了修复程序的完整版本。
此致、
Janardhan S