This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM26420-Q1:从 WEBENCH 导出

Guru**** 2942490 points

Other Parts Discussed in Thread: LM26420-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/624894/webench-tools-lm26420-q1-export-from-webench

器件型号:LM26420-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

主页指出 、LM26420-Q1可以在 WEBENCH 上导出到 TINATI。

但没有 SIM 导出屏幕。

选择以下图像的 Ch_1或 Ch_2时、将显示 SIMEXPORT。

但是、它不是双通道输出、而是单通道输出。

双通道是否没有模型?

它是否与两个并排排列的单通道的双通道相同?

此致
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    双通道未启用 SIM 导出。 正如您所知、仅为单个通道启用 SIM 导出。

    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahantesh、

    感谢您的快速响应。

    我明白了。


    此致
    高志林