This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找投影仪应用开发人员

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/624840/seeking-developer-for-projector-app

我正在寻求一名合作开发人员来创建一个可与 Pico 投影仪和 DLP 技术配合使用的应用。 我是一名用户体验设计师、我正在寻求与 TI 领域的工程师建立合作伙伴关系、共同开发应用的概念。 目前、我已经完成了我的概念的第二次线框迭代、我希望与一些人分享我对该应用的创新想法、这些人不仅熟悉当前的新兴趋势、而且具有开放思想、渴望创造新事物、令人兴奋。  

期待连接!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dana:

    感谢您关注 DLP 技术。 感谢您为 DLP 技术创建新的创新应用所做的努力。  您可能希望 为 潜在合作伙伴或解决方案提供商探索“DLP 设计网络”。

    此致、

    Vivek