请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TIDM-1003注意:TIDM-1003是 TI 参考设计"用于 BLDC 或 PMSM 参考设计的低电压50A 无传感器 FOC "- 此发布窗口无法识别输入的数字、可能是因为它是新设计。
本设计中每个直流/直流转换器的电流输出要求是什么:12v、5、3.3V? 假设转换器不是链式的、但都是从 Vdc 输入范围转换。 如果它们像本设计中那样被连接-除了生成所有降压级所需的电流之外、每个级还应该生成电流。 关键系统规格中甚至没有提到外部馈电 Vdc 的要求。
另相关:创建链的好处是什么:每个转换器都是上一个降压转换器的降压转换器? 12V 转换器必须具有足够的功率来同时包括较低转换器的电流-可能会产生更多的功率耗散(即使降压电压差异较低)?