This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH 电源设计器:编辑热仿真铜模型无效

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/624622/webench-tools-webench-power-designer-edit-thermal-simulation-copper-model-not-working

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们正在尝试使用 LMX10503EXT 仿真我们的电源电路的热行为。 我们需要在 PCB 中将铜模型从默认值编辑为默认值。 选项"编辑热仿真铜模型"不起作用。 当我们选择该选项时、将显示如下所示的空白屏幕。 您能帮助我们解决这个问题吗?

PS:我尝试过 IE 和 Chrome、结果相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这对我也不起作用。 我要将此主题移至 webench 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pratheesh、

    我们已经解决了这个问题。 II 目前工作正常。
    请立即尝试一下?

    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍拉伊、

    非常好。 它现在就像一种魅力。

    感谢您的快速支持。