This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01168:P-CAD 导出、请吗?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/623024/tida-01168-p-cad-export-please

器件型号:TIDA-01168

大家好、我想亲自动手使用 TIDA-01168、但由于它们不是供购买的、我将自行制作(并略微修改 CAD)。  不幸的是、我的公司没有 Altium。  能否以 P-CAD 格式导出 TIDA-01168?  似乎我可以将其导入到我的 KICAD 中。

谢谢!

Tiffany

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Tiffany:

    感谢您在 E2E 论坛上与我们联系。 我很高兴 KiCAD 获得了普及。

    我使用以下在线服务转换了设计:

    并能够在我的 KICad 副本中打开它(4.07)。

    您能否检查以下文件是否也适用于您?

    此致、Jiri

    e2e.ti.com/.../altium2kicad.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。 请记住、我建议进行一些更改。 请参阅设计指南的第9章。 如果我必须重新旋转电路板、我会考虑使用2个单独的 PCB、其中一个包含控制电路(右侧的元件条)、而第二个仅包含高功率元件。 这最终消除了到电流感应电阻器和 FET 的长布线。 还有一些符合汽车标准的新 MOSFET 需要考虑、例如 Vishys SQJQ480E (和类似产品)或 Toshiba 的 TK60R10N1L、TK55S10N1。
    如果您有任何疑问、请随时与我联系。

    此致、Jiri