This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMG5200:无需从 TI 场外导入加密 TINA 模型的手册! 为什么!? 帮助!

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/623174/tina-spice-lmg5200-no-manual-for-encrypted-tina-models-import-from-ti-off-site-why-help

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

这是我工作时间中的一个糟糕部分、但我仍然被卡住了!

TI 提供了一些具有 TINA 加密模型的组件。

但在任何地方都不会描述模型安装/导入过程!

我发现一本已过时的 Subcircuit (macro)导入"wizzard"手册。 但它不会导入 TI 加密的模型、也不会导入组件的符号

手动将模型放入\TI-Tina\SPICELIB 文件夹后、我可以通过搜索工具搜索它、但它仍然看不到任何符号、使我能够生成原始的框符号。

但提供了一个符号! 至少有一个位于示例原理图.tsc 中

没有人告诉我如何导入它。

更多! 有一本手册用于从头开始创建符号... 没有人告诉过、如何刚刚创建的符号链接到模型

太糟糕了!

为什么这么多年来、TI 没有人创建简单的导入 TI 自己的模型和符号的分步手册? 为什么线性技术产品没有此类问题?

比如说、我已经从 TI 下载了以下文件

LMG5200/TSC  
LMG5200_TRANS.LIB   
LMG5200_TRANS.TLD
LMG5200_TRANS.TSM  

导入组件及其原始符号的步骤是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    现在有两种最快速的解决方案可以解决您的问题:

    您始终可以将参考原理图中的宏(组件模型)复制到设计原理图中。

    2.提供*。TSM 文件时、它包含模型信息和符号引脚信息。 因此、在 TINA-TI 中、只需转到"Insert">> Macro... (Ctrl+M)选项、然后将其指向以查找*。TSM 文件并在原理图中输入该模型。

    不要双击*。TSM 文件、因为它将显示为二进制文件、并且不会在 TINA-TI 中打开。 使用方法2插入宏。

    任何未加密 SPICE 模型文件的实际导入过程也非常简单。  

    1.转至工具>>新建宏向导、选择宏名称和"从文件"选项、然后将其指向您感兴趣的模型文件。 在模型创建过程中、按照步骤创建最终的*。TSM 文件。

    然后、上面的步骤2将帮助您在原理图中插入宏文件。 此处仅捕获、它将是方框形状的符号、您必须对其进行编辑以确定引脚位置。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢!!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大于" 1. 您始终可以复制宏(组件模型)
    A)这非常不方便 B)我尝试了、引脚顺序错误。
    也就是说、不是那么简单、可以将其视为解决方案。


    >"2. 提供*。TSM 文件、它包含模型信息和符号引脚信息"
    我的天! 这么简单! 为什么,你为什么要把它保密呢?

    已尝试:引脚顺序错误!  我可以信任它吗? 请参阅:

    .SUBCKT LMG5200_TRANS HB HI HS LI PGND AGND VCC VIN SW 参数:DEL_MATCH = 2N
    *加密宏。 无法查看内容。
    .end 
    但在符号触摸编辑器中:

    不过、如何将其放入库中、使其在搜索中可用?


    >"任何未加密 SPICE 模型的实际导入过程"
    为什么加密模型不起作用? 顺便说一下、手册已过时、对话框不同。

    ***  现在,让我们考虑一下这种情况:未提供.tsm,但有 LIB/TLD 和"Reference Design.TSC"(作为符号图形源)
    我在符号编辑器中编辑了符号(从“参考设计 TSC”复制粘贴图形,更正了引脚顺序)。 我将其保存到 devices.DDB 中。
    我在/SPICELIB 中加密了.LIB 和.TLD。
    ¿我如何将它们链接在一起、因此 TINA 使用来自 DEVICS.DDB 的符号、并且不会每次都要求创建新符号?
    还是反之、将符号放入"Spice Macros"工具栏中、并链接模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:

    感谢宝贵的反馈。 我知道将最新和最优秀的模型纳入 TINA-TI (内置)的过程并不简单。 我们面临着类似的挑战,并将在今后研究如何改进这一进程。

    最简单的方法是单击 TSC (原理图)文件。 其中包含 TSM 文件(宏=模型+符号)及其周围的应用程序。 这应该开箱即用。 或者、您可以创建一个新的原理图文件(TSC)并将 TSM 导入其中(Insert >> Macro)、然后围绕它构建您自己的电路。

    看起来您也不熟悉 TINA-TI。 浏览这个简短的视频培训系列(见下文)是个好选择。 它为您提供了几乎所有的信息、以帮助您快速开始。

    您能否为我提供您所参考的过时手册/文档的链接、以便我们了解一下。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >最简单的方法是单击 TSC (原理图)文件。

    Nikhil、抱歉。 但您错过了关于错误(!?)的要点 以这种方式导入符号中的引脚顺序。

    >这应该开箱即用。

    手册 中的状态为"红色警报":
    确保“引脚顺序”与文本子电路中的顺序相匹配。  如果没有、请使用向上和向下箭头重新排列引脚顺序、直到引脚顺序正确。"

    打开 TSM 封装或 TSC ref.design 时、订单不正确。

    更糟糕! TSC 的符号被锁定、无法触摸! 我既不能移动它,也不能复制到任何地方,就像不存在鼠标指针一样。

    >您能否为我提供过时的手册的链接

    我解决了这个问题。 似乎、您从编辑的同一个日期开始提供 TINA7和 TINA9的手册。
    这真的令人困惑。


    >看起来您也是 TINA-TI 的新用户 。 观看此简短视频将是一个好机会

    我见过这个。 它不涉及从 TI 导入符号模型的过程、这些符号通常是加密的。

    您可以看到。 我因撞向 TINA-TI 及其手册不一致而损失了一天以上的工作。 我有时间、你有时间。 这会使我的公司付出金钱、也会使我的工作付出代价。
    当没有用于导入模型的完整界面时、为什么要对模型进行加密? 这很糟糕。
    这被称为"不适合用户"、考虑到多年的情况处于同一状态、这被称为"无知"。

    幸运的是、我得到了一个解密模型、对我来说、它更易于在线性技术 LTSPICE 中使用。 为什么? 因为它"用户友好"。 这很简单。

    现在、问问自己、有多少人选择竞争对手的产品、因为他们陷入了软件问题、没有时间注册论坛?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    再次感谢您提供的宝贵反馈。 我找到了两本手册-一本用于 TINA-TI v7、另一本用于 TINA-TI v9。 我今天将禁用 v7的那个。 感谢您指出这一点。

    但是我无法在手册中找到此文本、您在帖子中提到的手册链接无法正常工作。 我还想验证并纠正这一点。 您能否向我发送该手册的链接、您可以在其中找到该信息?

    但手册 中的状态为"红色警报":
    确保“引脚顺序”与文本子电路中的顺序相匹配。  如果没有、请使用向上和向下箭头重新排列引脚顺序、直到引脚顺序正确。"

    谢谢、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    论坛引擎可能已损坏了长 URL。

    网址是 :http://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/8726.How-to-Tina-MacroModels_5F00_revA.ppt

    那么、符号中的引脚会发生什么情况?

    顺序是否应与.subckt 中的顺序相同? 还是提供相同的名称就足够了?

    我被严重的错误卡住了。 (阻止任务完成)

    在编辑符号、移动引脚时、无论是在工程中还是在符号数据库中、实际不可见的引脚连接点都与引脚红色交叉图像分开。 从那时起、符号将变得不可用。

    TINA 版本9.3.150.328 SF-TI

    Windows 7 x64、字体缩放 DPI 为100%(无缩放)。

    我对这些问题感到非常恼火。 现在、它出现了、在 LTSPICE 中解密模型失败。 它不能承受微小的干扰。  在开始查找工作点时、BTW、LMG5200模型在 TINA 中失败。 无论如何、为了解决这个问题、我将再次回到 TINA。 我需要 TI 的 LT1712的优质替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    这是一个相当旧的演示文稿(从2006年开始)。 此后、对 TINA-TI 进行了许多增强。 您无需自行映射引脚或编辑符号。 所有这一切都已在 Web 上的 TSM 文件中完成(TSC 文件中也使用了 TSM 文件)。 www.ti.com/.../toolssoftware 您能否简单地在 Web 上使用 TSC 文件并为您的应用程序修改它?

    此外、我找不到您在我们的网站上附加的文件。 您能否向我发送您找到此文件的网页。 如果是公开可用、我想解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >您是否可以简单地在 Web 上使用 TSC 文件并为您的应用程序修改它?

    出现上图中的错误。 我无法编辑它。 这不仅与 LMG5200相关、而且与我通过裸 SPICE 代码创建的任何组件相关。 或任何导入或复制的符号。
    每当我需要排列引脚时、该符号就变得无用。 在没有触摸的情况下自动生成时、这很难使用。

    >lso,我找不到您在我们的网站上附加的文件。 您能将网页发送给我吗
    ?? 我没有附加任何文件。 我为您提供了链接。 我在搜索以前的讨论时使用了 google。 我相信、它在这里: e2e.ti.com/.../2020450