This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00164:有关输入电路的问题

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/623442/tida-00164-question-about-input-circuit

器件型号:TIDA-00164

尊敬的专家:

我的客户对 TIDA-00164 (tidum365b)感兴趣并有疑问。

请提供详细建议吗?

问题

(1) ADC 输入电路的 C12有什么用途?

该电容器是否包含带 R4的 RC 滤波器?

(2) ADS8688附近的 R 和 C 有什么用途(例如 R22、R23和 C33)

这些电荷注入电路吗?

--

感谢您的帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我可以在文档中找到描述(TIDU365B)

    (1) C12由带 R4的 RC 滤波器组成。

    (2) ADS8688之前的 RC 滤波器用于消除任何高频噪声并最大程度地减少混叠。

    此致、
    新一