This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54824:是否计划添加补偿设计器功能?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/624002/webench-tools-tps54824-plans-to-add-compensation-designer-functionality

器件型号:TPS54824

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我注意到补偿设计器不是 TPS54824的选项。 是否有添加此功能的计划?

数据表明确建议使用 WEBENCH 来检查补偿(第8.2.2.10节)、因此、如果没有、则可能需要对其进行修改。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    我们是否可以为此器件启用补偿设计器。 很快就会回来。

    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    我们已为此器件启用了重新补偿。 它将在星期四之前对 TI.com 进行反思。

    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahantesh、

    很好、感谢您的快速回复并启用了该功能!

    Jonathan