This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00653:UCD3138

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00653, TIDA-00705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/623017/tida-00653-ucd3138

器件型号:TIDA-00653
主题中讨论的其他器件: TIDA-00705

尊敬的先生:

我们的客户希望提供2000W 双向直流/直流电源解决方案。 该规范类似于 TIDA-00653。 请问谁是 TI 参考设计团队的联系人窗口? 我还列出了客户提出的一些问题:

  1. 最小值/最大值是多少 方向改变时间?
  2. 当解决方案以升压模式(12V 至48V)运行时、控制模式是什么? 是否可以将其设置为“恒定电流模式”?
  3. 当解决方案以降压模式(48V 至12V)运行时、最小输入电压是多少?
  4. 是否有用于评估的 EVM?

林志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    目前,此设计的联系人是我。 请参阅以下问题的答案:

    1. 最小值/最大值是多少 方向改变时间?    硬开关版本中的方向变化时间应非常短,大约为微秒。 当前固件不会非常快地更改方向。 为了实现快速模式切换、可查看另一个参考设计"TIDA-00705"。
    2. 当解决方案以升压模式(12V 至48V)运行时、控制模式是什么? 是否可以将其设置为“恒定电流模式”? -- TIDA-00653升压模式在恒定电流模式下运行。
    3. 当解决方案以降压模式(48V 至12V)运行时、最小输入电压是多少? -- 24V
    4. 是否有用于评估的 EVM? --此项目没有 EVM。

    请与我联系以了解更多问题。

    谢谢、

    Sanatan Rajagopalan