This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01371:有关乘法因子4的峰值功耗公式的阐述

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01371, TIDA-01352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/623156/tida-01371-clarification-regarding-the-peak-power-consumption-formula-about-multiplication-factor-4

器件型号:TIDA-01371
主题中讨论的其他器件: TIDA-01352

您好!

TIDA-01371第3页中的峰值功耗公式如下所示

峰值功耗= 4*128*470p *100*100* 7.5M = 18kW。

问题1. 乘法因子4从哪里进入图中?
      它是否与脉冲发生器中可能的五级模式(+HV、+MID、0、-HV、-MID)相关?
      或
    它是否表示 TIDA-01352中提供的四个推挽式转换器?


提前感谢
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    当脉冲发生器尝试对容性负载(在本例中为压电传感器)进行充电/放电时、乘法因子4来自标准公式。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia