This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:放大器误差

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/623682/tina-spice-amplifier-error

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

e2e.ti.com/.../AmplifierError.TSC

我在仿真放大器时会得到这个误差、我创建的晶体管通常在另一个放大器电路中工作。 但在这里它不起作用。我尝试了所有东西,但我找不到的问题在哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小说、

    这是收敛错误。 在模拟瞬态响应时、请选择以黄色标记的以下任一选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil、

    我知道这种方法、但我也无法使用直流、交流分析、噪声分析和 T&M 工具。我会得到相同的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小说、

    连接在 Vout 节点上的电感器 L1和并联电阻器 R8看起来很奇怪-因为组件的第二个端子挂起。

    我在 Vout 和接地之间添加了一个额外的10M Ω 电阻器。 这解决了直流、交流和噪声分析的收敛问题。 请注意、我已经为电阻器使用了温度= 0开尔文、因此它不会在系统中引入任何额外的噪声。

    e2e.ti.com/.../AmplifierError_5F00_mod.TSC

    此致、

    Srikanth Pam |在线设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Srikanth:

    谢谢。现在正在工作。通常情况下、该电路与另一个没有10兆欧姆的晶体管型号一起工作。现在它使用的是10兆欧姆或4至8欧姆扬声器。如果您确认这不会影响我的设计、我可以像这样使用。

    我的最佳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Srikanth:

    当我调节电位计来调节偏置电流时、R4 0、22欧姆上没有任何电压变化。 我使用万用表测量它。