This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00554:波长校准失败

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1182661/tida-00554-failed-to-wavelength-calibration

器件型号:TIDA-00554

尊敬的 TI 支持团队:

请允许我首先对先前的支持和帮助表示最深切的感谢。

通过参考您提供的校准文档、我们能够完成狭缝和光电探测器对准的校准过程。 但是、我们仍然尝试了一些问题、但仍然无法解决。

根据正常过程、波长校准需要三个步骤:

1.通过光纤模块将空的 EcoVis 光源采样模块连接到 EVM。

2将 RM-NIR 样本放在  EcoVis 采样模块中。

3.将 AR-1光源连接到系统。  然后完成波长校准。

我们无法通过波长校准例程。 错误按摩“找不到峰值”。 我们分析、这可能与我们使用的第三方设备有关。  

我们希望确保、如果所有校准流程都必须使用所需的第三方设备进行? 如果我们选择其他第三方设备,如钨卤素灯,而不是海洋光学镜的 EcoVis 光源,以及其他类型的透射参考(吸收峰值可能不同),我们是否可以进行波长校准? 如果是、我们是否需要配置任何参数?

希望我没有给您带来任何麻烦。  期待您的回复。

再次感谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎回来参加 E2E 论坛! 感谢您的业务。

    请给我们一些时间来研究您的问题。 我们的反应将因冬季假期而推迟。 非常感谢您的理解。

    最棒的

    Maxine