This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40211:TPS40211 SEPIC 电路仿真

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40211, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/623775/webench-tools-tps40211-tps40211-sepic-circuit-simulation

器件型号:TPS40211
主题中讨论的其他器件: TPS40210

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生、

我想仿真 TPS40211 Vin=4.5-52V、OUTP=5V/3A。

但 WEBENCH 无法运行、请帮助检查。

谢谢~

webench.ti.com/.../quickview.jsp

此致、

Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Driscoll、

    此时、我们在 WEBENCH 中不支持 TPS40211。 WEBENCH 支持 TPS40210 (TPS40211的次要版本)、但仅支持升压配置。 您可以在此处查看所有支持 WEBENCH 的器件:

    TPS40211产品文件夹()中的工具和软件页面 提供了 PSPICE 和 TINA 模型以及参考设计,您可以将它们用作设计的起点。

    此致、

    Srikanth Pam |在线设计工具