This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA350:Altium PSpice (XSPICE)模型

Guru**** 2562130 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA350, OPA171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/623587/tina-spice-opa350-altium-pspice-xspice-model

器件型号:OPA350
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA171

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我尝试将 OPA350 SPICE 模型用于 Altium PSpice 仿真、但我从 OPA350 PSPICE 模型中得到了大量误差。


我在论坛中发现 、OPA171发生了类似的情况、这是由于 Altium 无法处理模型的温度特性。

对于 OPA350、我认为温度定义不是问题、而是一些节点定义。

请看一下并提供一些支持吗?

此致、

Domingo Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    多明各、

    我们支持 PSpice 和 TINA-TI 仿真、这两种仿真均已设置并在网络上提供。 www.ti.com/.../toolssoftware。我建议使用其中一个作为起点。

    如果您不熟悉 TINA-TI、它是 TI 提供的免费仿真器、短视频培训系列将帮助您加快开发速度。