This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:这是什么???

Guru**** 2530330 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/622883/tina-spice-what-is-this

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我的输入电压为325V 峰值、但当我使用稳态解算器时、它显示在+170V 和-137V 之间。 软件或电路中是否存在任何问题。

请在此处找到所附文件。

advance.e2e.ti.com/.../1256.trying_5F00_boost.TSC 感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaushal、

    如果您只运行启动(瞬态)仿真来查看当您进入稳态时会发生什么情况、那就更好了。 这是我们通常为大多数模型所做的事情。

    或者、您可以为您的模型和应用程序提供初始条件(仅建议高级用户使用、因为提供错误的初始条件可能导致更长的仿真时间、不正确的结果或收敛问题)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这解决了我的问题、但为什么 s.s 解算器会给出错误的输出。 它是否存在任何问题。