请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL072 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
客户正在为以下电路模拟 TL072 SPICE 模型。 (0V 输出)
但电源电流的结果约为14.1mA、是不是有故障?
(数据表 P13描述为1.4mA_TYP)
此致、
Satoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Satoshi、
是的、这似乎是模型中的错误。 正负电源引脚之间连接了一个电阻,电阻值为2.143k Ω( 线路32:RP 3 4 21.43E3)。 该电阻应为21.43kOhm、以便为30V (+/-15V)电源提供正确的1.4mA 电源电流。 感谢您的指出。 我们将对其进行更正并在网络上更新模型。
此致、
Srikanth Pam |在线设计工具