This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS92310:TPS92310是否有 Spice 或 TINA TI 模型?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/622337/tina-spice-tps92310-is-there-is-spice-or-tina-ti-model-for-tps92310

器件型号:TPS92310
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

是否有适用于 TPS92310的 Spice 或 TINA TI 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、

    没有适用于此器件的 SPICE 模型。 所有型号均可通过以下链接找到。