This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TL494:TL494 SPICE 模型

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/622269/tina-spice-tl494-tl494-spice-model

器件型号:TL494
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我们是否有用于 TL494的 SPICE 模型?   如果是、客户可以从哪里下载它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、

    我们没有适用于此器件的模型。 所有可用的 SPICE 模型均可通过以下链接找到。