This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00067:直流电力线通信

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/615717/tida-00067-dc-power-line-communication

器件型号:TIDA-00067

香榭丽舍

我向客户提出这一要求。

他们正在寻找

1) 1) PLC、但直流电将从40V 更改为60V

2) 2)位速率 大于250kbps

3) 3)传输距离约为1米

4) 4)支持 CAN 输入或 CAN 输出。 即 CAN 到 PLC 或 PLC 到 CAN

您认为这款 TIDA-00067可用于 满足四 个以上或至少前三个要求吗?

或者您还有其他建议吗?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    此 TI 设计基于 PLCLite 解决  方案()而构建,该解决方案是一种支持高达21kbps 速率的轻量级 PLC 解决方案。 为了满足您对数据速率的要求、我建议您查看 G3-PLC FCC 解决方案(www.ti.com/.../ti-plc-g3-fcc-sn)。 这可以支持高达250kbps 的 PHY 速率。 运行 G3-PLC 的 F28375S 器件支持 CAN 总线、但 PLC 解决方案本身不包含驱动程序/软件。  

    对于所有 TI PLC 解决方案、支持48V 直流线路通信没有问题。

    此致、

    Wonsoo