请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我尝试在 TINA T&M 中获取正弦信号的频谱 我正在尝试选择正确的发生器频率、以便在不使用窗口的情况下获得完美的音调(无泄漏)。 但不知怎么说、我正在努力实现这一结果。 它可以是四舍五入(当输入频率值时)、但只需确保。 您能否在信号分析器窗口中提供 Fin (发生器中的信号频率)和其他设置(不确定是哪种设置)的组合、以生成此类图? 例如、有一个"分辨率"输入、但采样频率是多少?
为了更深入地了解、FFT 最后一点的频率看起来是随发生器频率而变化的! 因此、几乎不可能预测要输入的频率以获得无泄漏图...
谢谢!