This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS22990:TINA-TI 模型请求

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/620013/tina-spice-tps22990-tina-ti-model-request

器件型号:TPS22990
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好。

是否有适用于 TPS22990的 TINA-TI 模型? 如果不是、是否可以制作 TINA-TI 模型?

非常感谢、

Craig。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    目前、我们没有适用于该器件的 TINA-TI 模型。 我们会将其添加到翻译队列、并在完成后返回给您。

    谢谢!!

    此致、
    Mahavir Jain。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Mahavir、

    此致、

    Craig。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    我们已在 TINA-TI 中完成 TPS22990模型的转换和验证、并且正在向网络发布该版本。 为供您参考、我在此附上了模型和参考设计。

    e2e.ti.com/.../TPS22990_5F00_TRANS.TSM

    e2e.ti.com/.../TPS22990_5F00_TRANS.TSC

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Mahavir 的快速转弯!

    此致、

    Craig。