This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ23603:LMZ23603

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ23603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/617903/webench-tools-lmz23603-lmz23603

器件型号:LMZ23603

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我有以下电源要求。

VIN (最小值)= 9V

VIN (最大值)= 30V

Vout = 5V

Iout (最大值)= 2A

工作温度(最大值)= 30C。

我根据工作时的库存选择了 LMZ23603。

LMZ23603的数据表在图3中显示了在输入电压范围为9V 至36V 的各种输出电流电平下5V 输出时的器件效率。

选择看起来不错、但我想使用 WebBench 进行仿真、只是为了确认设计。 对于上面列出的我的工作条件、WebBench 报告说、设计不稳定、因为其相位裕度小于35或大于120。

  1. 首先、我对数据表和 WenBench 报告的解释中是否有错误。
  2. 如果不是、我可以从上面假设为可能不稳定的设计获得了数据表效率曲线、因此我不能依赖这些数据?
  3. 还是我使用 WebBench 不正确。

感谢您提前回复。

谢谢

Diva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是 Webench 问题。  我尝试了许多具有相同结果的设计。  使用 Vin = 9V 至30V、Iout = 2A 且 Ta = 30 C、经过多次迭代后、我发现对于 Vout = 4.2V、PM = 69.6deg。  如果输出电压增加到4.3度、则 PM 现在超出范围、小于35或大于120。  我怀疑、输出电压变化如此小、它可能会大幅改变这种情况。  将其移至 Webench 论坛...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divakaran、

    很抱歉耽误你的回答。
    我们已经解决了这个问题。 更改将在下周之前反映在 TI.com 上。

    更改发布到 TI.com 后、我将通知您。

    此致、
    Mahantesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divakaran、

    TI.com 上现已提供最新更新。 请尝试一下。

    此致、
    Mahantesh