This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:1mA 至1A 的电流感应放大器

Guru**** 2757985 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA301, INA169, INA233, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/617540/tina-spice-current-sense-amplifiers-for-1ma-to-1a

主题中讨论的其他器件:TINA-TIINA301INA169INA233INA240

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好  、帮助为1мА- 1А 范围选择电流感应放大器。

Rsene 不大于1R。 优于低于1R。


谢谢你。

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    请考虑使用以下页面: www.ti.com/.../products.html 、该页面应有助于缩小搜索范围。 此外、当您单击任何产品以转到其各自的产品页面时、您也可以看到错误图表 v/s 电流、以帮助缩小选择范围。 但愿这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我没有找到 INA301、并考虑了 INA169的变体。

    但是、INA169的偏移电压为1mV。 :(

    Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一些偏移非常接近于零的数字部件。 INA233是此类器件的一个典型偏移为2.5uV 的典型示例

    我们的最低偏移模拟部件是 INA240、它的偏移为25uV、随温度变化的偏移为0.05uV/C。  

    INA301略高。 我们这里有 SPICE 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我不需要数字输出。

    INA301的 PSpice 模塑是否正确?

    Andrew.e2e.ti.com/.../INA301.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于模拟输出、INA240和 INA301是我们的最低偏移器件。
    PSpice 模型应正确。 你有疑问吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的、我遇到了问题。 INA301的输出不是线性的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享。
    输出显然不正确。

    让我与车型团队一起检查一下、我会再给您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、
    我将查看您的电路、并让您知道我找到的内容。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、
    输出毛刺是由内部运算放大器模型难以从输出过驱情况中恢复而引起的。 我还不确定这需要多长时间才能解决问题、并将在星期四或星期五之前提供时间线。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    内部运算放大器的电压限制电路 在两个电源轨上都无法从输出饱和状态恢复。
    它 最终会恢复、但时间延迟 会导致 输出干扰。

    我不确定需要多长时间进行修复、但我将在下周三、8/23提供更新。

    某些其他模型中使用了相同的块、因此我们在此提供的修复程序也会传播到这些模型。
    感谢 您花时间指出 此问题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    我 可以在9月完成开发。 :(
    假日时间 。

    此致、

    Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、
    其他一些优先事项使我无法就此开展工作。
    我的时间表应在接下来的几天内明确。
    我将在下周初通知您状态。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    由于其他一些建模问题、我不得不将其搁置几天。
    这些应该在本周结束前完成、以便我可以在星期一返回、希望在星期二或星期三之前为您提供更新的模型。

    对拖延表示歉意。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    我想我们可以解决您在使用 INA301A1模型时遇到的问题。
    请查看随附的电路、让我知道  修改后的模型是否正常。

    感谢您的发现并花时间指出这一点。

    此致、
    John

    e2e.ti.com/.../INA301_5F00_revd.TSC