This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00067:AFE031功率放大器所需的电流/功率

Guru**** 2801845 points

Other Parts Discussed in Thread: LM34910, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/620763/tida-00067-current-power-required-for-power-amplifier-of-afe031

器件型号:TIDA-00067

 TIDA-00067设计/测试中 AFE031的 PA 所需的实际电流/功率是多少? 我们正在处理相同的应用、即直流电力线 PLC、并在两端使用 AFE031。  在 TIDA-00067设计中、 LM34910在15V 下用于1.25A。 我想知道我们是否可以降低 PA 电源要求、因为我们知道两端都连接了什么。 更具体地说、AFE031的 Rx 输入电阻为10kOhm、Tx 侧链的输入电阻也在几个10kOhm 的范围内、因此、如果我们背靠背连接 TIDA-00067、PA 电源只需要几 mA 的电流?

或者、我是否需要考虑直流电力线上的负载? 例如、如果负载从24V 消耗500mA 电流、负载为48欧姆、AFE031的 PA 需要驱动48欧姆? 为了便于讨论、我只使用直流负载简化了这一过程。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wataru、

    我将在今天结束前为您提供答案。

    最棒的

    Errol Leon
    应用工程师
    精密运算放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    感谢您的更新。

    您是否得到任何答案/信息?