请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069M、 UNIFLASH您好!
我们设计了基于 TMS320F28069M MCU 的定制板、但无法连接仿真器并通过 JTAG 对板进行编程。 我们遵循了数据表中建议的设计、如下所示:
但是、当我们使用 UniFlash 或 CCS 时、会出现以下错误:
我们使用外部电源为电路板供电、而仿真器通过连接到主机的 USB 电缆供电。 我想问题是电路板和仿真器之间没有公共接地、因此仿真器在 TDIS 引脚上看不到接地、因此它假定目标未连接。 我的假设是否正确? 如果是、您有什么建议吗?
谢谢、