This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA615:将 OPA615 PSpice 模型导入 TINA-TI 时出错

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/621598/tina-spice-opa615-errors-in-importing-opa615-pspice-model-into-tina-ti

器件型号:OPA615
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的专家:

我想在 TINA-TI 中使用 OPA615、但在库中找不到它。 因此、我尝试将其 PSpice 导入到 TINA-TI 中。 我参考此文档 http://www.ti.com/lit/an/slva527/slva527.pdf 、但是、我在第二步中遇到了一个问题。 吹气是 TINA-TI 中的详细说明。 单击错误消息后、它将跳至红线位置、因此我认为这是线#145。

我不太了解 PSpice 语言、因此我需要您的帮助才能使 OPA615 PSpice 正常工作。

谢谢、Best Rerards、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    PSPICE 可以处理一些语法、但 TINA-TI 无法处理这些语法、因此它发出了错误消息。 请查找随附的更新库文件和 TINA-TI 宏文件以供您参考。 我在创建符号时使用了自动形状、但您可以使用符号编辑器根据我们的需求在 TINA 中编辑 OPA615符号。

    e2e.ti.com/.../OPA615_5F00_Model.LIB

    e2e.ti.com/.../OPA615_5F00_Model.TSM

    希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的疑问、请告诉我。

    谢谢!!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mahavir、

    感谢您的及时回复。 你所说的话完全解决了我的问题。

    谢谢、此致、

    将会