This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH 电源设计器:最坏情况分析结果对交叉频率的解释

Guru**** 2529320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/621468/webench-tools-webench-power-designer-worst-case-analysis-results-interpretation-for-cross-over-frequency

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

团队、

如何在最坏情况分析工具中计算穿越频率。 在重新补偿此设计后、我仅实现了~50kHz 的最大交叉频率、这将始终低于我无法编辑的最坏情况分析工具的最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julio、

    对于最坏情况分析- Vin 从 Vinmax 扫描到 Vinmin、Iout 从10% Ioutmax 扫描到 Ioutmax。 每个组件都根据容差值进行扫描-例如,如果 Cout 容差为+/-20%,则从 Cout*0.8到 Cout*1.2不等。 此参数扫描的最大值和最小值将为您提供最坏情况分析表。

    如果您已使用补偿实现(标称值) 50kHz 穿越频率(假设您已对设计应用了更改)、则评估表还将显示与穿越频率相同的标称值50kHz。 在最坏情况表中、最小值应小于50kHz、最大值应大于50kHz。

    如果您发现在最坏的情况下您的标称值小于最小值-请分享您的设计 ID、我将研究此问题。

    此致、
    Srikanth Pam|在线设计工具